欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第48讲 冲压机与模具的关系(六)冲压机的行程长度

  • 2023.01.05 16:16:19
  • 米思米
  • 2692

      压力机的行程长度根据加工内容而区分使用。冲裁加工时较短,为10~80mm左右。弯曲或拉深加工需要注意制件的加工高度,选择行程长度。
      以拉深加工为例说明如下。请参照【图1】。
                                 

第48讲 冲压机与模具的关系(六)冲压机的行程长度

      拉深加工从凹模面开始,至下死点结束。加工完毕后的制件的拉深底部处于凹模面之上,可取出制件。如果在此基础上没有一定富余量的话,就很难进行作业。因此,进行手动作业加工时,行程长度需要在制件高度的2.5倍以上。进行自动加工时,由于材料移动需要一定时间,因此安全的行程长度应在制件高度的3倍以上。但是,要注意过长的行程会导致作业效率降低。采用较短的行程时,可能难以进行观察模具内部、插入材料、取出制件等操作,也会导致作业效率降低,同时还比较危险。

     在与每分钟行程次数(spm)的关系方面,spm与行程长度存在反比例关系。spm越大则滑块的惯性能量也越大,会对振动、噪声及机械刚性带来影响。因此应采用较短的行程以避免造成影响。也可以说spm的极限受行程长度的限制。超过600spm的高速冲压的行程长度为10~30mm左右。当行程长度超过200mm时,spm多低于50。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities